This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:实现节点到节点通信

Guru**** 2557530 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/998775/lpstk-cc1352r-implementing-node-to-node-communication

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352R

您好!

这是 Mario。 我们已经使用 LPSTK-CC1352R 几个月、现在我们正在尝试实现节点到节点通信。 之前、我们使用了提供的收集器和传感器示例、但这仅允许我们为网络构建星形拓扑。 其目的是实现拓扑、以便能够在传感器之间传播数据传输 、然后增加覆盖范围、而无需放置多个收集器。 其理念是构建一个传感器链、用于传播数据包。 您是否有与此相关的任何材料? 您能否提供有关如何开发此功能的任何指示?

提前感谢您、致以诚挚的问候、

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将为此案例分配一人。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    您似乎希望实施网状网络。

    对于2.4GHz 频带、我们提供了多种网状解决方案。 我建议查看 Zigbee 和 Thread 协议。

    对于低于1GHz 频段、我们正在努力实现 Wi-SUN 堆栈。 您可以在此处找到更多信息: https://www.ti.com/wireless-connectivity/wi-sun/overview.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie、您好、我们对低于1GHz 频带更感兴趣。 您是否有任何示例可用于使用 CC1352R 测试 Wi-SUN? 我无法在 CCS 的 Resource Explorer 中找到它。

    谢谢、

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    没错、我们还没有发布任何代码示例。  

    所有信息均可在以下网址找到:  https://www.ti.com/wireless-connectivity/wi-sun/overview.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 您计划何时发布用于评估的第一个代码示例? 您是否有关于节点待机电流消耗的任何信息?

    谢谢、此致、

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    由于发布计划尚未公开、因此我无法告诉您任何有关发布计划的信息。 如果您在我链接的电子邮件列表上注册、您将最先知道。

    关于功耗、我无法为您提供特定的数字、但 Wi-SUN FAN 1.0的编写并未考虑电池供电节点。 这意味着节点将无法进入待机状态。  

    对于电池供电节点、我不确定是否推荐网状网络。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、感谢您的快速回答。 好的、我要注册它。 但是、我不确定我们是否能够使用它、我们与电池供电节点合作、功耗至关重要。 我们正在寻找一种具有节点到节点通信的星型网络替代方案、以避免使用多个收集器并扩展网络节点之间的距离。 您是否推荐了其他解决方案?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们进行了一些研究、我们认为扩大覆盖范围的可能解决方案可能是使用中继器。 我们的情况与这篇文章中的情况相似 。 在上述帖子中、有人说可以实现中继器、但我们无法找到有关中继器的详细信息。 您能否确认这是否可行? 如果是、您能给我们一些关于从哪里开始的建议吗?

    很抱歉、有很多问题、谢谢您、

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    您是否看到了此主题?  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/757544/cc1310-my-plan-to-add-router-functionality-to-the-ti-15-4-stack