This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:Firware 更新

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/998167/cc2650-firware-update

器件型号:CC2650

我¨了 ble sensortag cc2650、温度不起作用我尝试通过 simplelink starter 更新固件、但它仅为 rasch 99.pp%、不会被使用。在出口温度下、我具有1.12工作、并尝试使用1.2 (可复制 到应用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用不同的 OAD 分销商运行测试。 例如、您可以使用 launchpad 和 host_test 作为 OAD 分销商。

    如果可能、您能否验证您是否使用另一部电话进行管理?

    若要完成此操作、请检查是否有新版本的应用程序可用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以询问您是否有要分享的新发现?

    此致、