This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:数据包之间的自主 RSSI 测量

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/998265/cc1312r-autonomous-rssi-measure-between-packets

器件型号:CC1312R

您好!

我们有一些从 rfWsnConcentratorOadServer 示例项目启动的项目-一个具有多个节点的集中器、在一定的时间间隔内进行报告。 我的问题-如何在集中器 CC1312R 中设置无线电内核以在数据包之间测量自主 RSSI、并在 RSSI 高于特定阈值时调用一些回调? 有可能吗? 当然、在控制器中保留正常的接收过程。
我知道可以通过 EasyLink_getRssi 函数在主内核的环路中测量 RSSI、但我想避免这种情况。

感谢您的任何建议

此致

弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EasyLink 中不支持此类功能、也看不到一种简单的实现方法。 CMD_PROP_CS 可配置为、例如当 RSSI 高于特定阈值时停止、 但是、要将此功能添加到 EasyLink、我想您需要重新编写所有其他 EasyLink 功能、以确保在需要调用其他射频功能时 CS 命令不会运行。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 那么、您能否建议我如何配置 CMD_PROP_CS、以便在 RSSI 高于特定阈值时停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下配置将使无线电保持在 RX 中、并且仅在 RSSI 高于阈值时退出它:

    // CMD_PROP_CS
    rfc_CMD_PROP_CS_t RF_cmdPropCs =
    {
        .commandNo                = CMD_PROP_CS,
        .status                   = 0x0000,
        .pNextOp                  = 0,
        .startTime                = 0x00000000,
        .startTrigger.triggerType = TRIG_NOW,
        .startTrigger.bEnaCmd     = 0x0,
        .startTrigger.triggerNo   = 0x0,
        .startTrigger.pastTrig    = 0x0,
        .condition.rule           = COND_ALWAYS,
        .condition.nSkip          = 0x0,
        .csFsConf.bFsOffIdle      = 0x0, // Keep synthesizer running if command ends with channel Idle
        .csFsConf.bFsOffBusy      = 0x0, // Keep synthesizer running if command ends with Busy
        .__dummy0                 = 0x00,
        .csConf.bEnaRssi          = 0x1, // Enable RSSI as a criterion
        .csConf.bEnaCorr          = 0x0, // Disable correlation (PQT) as a criterion
        .csConf.operation         = 0x0, // Busy if either RSSI or correlation indicates Busy
        .csConf.busyOp            = 0x1, // End carrier sense on channel Busy
        .csConf.idleOp            = 0x0, // Continue on channel Idle
        .csConf.timeoutRes        = 0x0, // Timeout with channel state Invalid treated as Busy
        .rssiThr                  = RSSI_THRESHOLD_DBM,
        .numRssiIdle              = 0x0, // Number of consecutive RSSI measurements - 1 below the threshold
                                         // needed before the channel is declared Idle
        .numRssiBusy              = 0x0, // Number of consecutive RSSI measurements -1 above the threshold
                                         // needed before the channel is declared Busy
        .corrPeriod               = 0x0000, 	// N/A since .csConf.bEnaCorr = 0
        .corrConfig.numCorrInv    = 0x0, 	// N/A since .csConf.bEnaCorr = 0
        .corrConfig.numCorrBusy   = 0x0, 	// N/A since .csConf.bEnaCorr = 0
        .csEndTrigger.triggerType = TRIG_NEVER,
        .csEndTrigger.bEnaCmd     = 0x0,
        .csEndTrigger.triggerNo   = 0x0,
        .csEndTrigger.pastTrig    = 0x0,
        .csEndTime                = 0x00000000, // Set the CS end time in the application
    };
    
    

    有关 CS 命令的更多信息、请单击此处:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/rf-core/rf-commands-reference/cmd_prop_cs.html

    BR

    Siri