This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:使用低于1GHz 和2.4GHz 的网状通信?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, Z-STACK, SYSCONFIG, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/998526/cc1352r-mesh-communication-using-sub-1-ghz-and-2-4ghz

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352PZ-stackSysConfigSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

大家好、

您能否查看以下客户问题?

在第一个演示中、我要使用 zigbee2mqtt 进行测试、以从网关获取反馈。 此处建议使用 CC26xx/CC1352P。

CC1352还可以实现868MHz、我们能否同时在两种频率上使用 ZigBee 通过2.4GHz 与协调器和网状驱动器通过868MHz 进行通信?

对于不带网关的按钮的直接通信、我们需要 Tochlink、我在以下位置找不到相关示例:
software-dl.ti.com/.../example_applications.html
我缺少什么吗?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    由于 Zigbee 仅在2.4GHz 运行、因此客户将无法在2.4GHz 和868MHz 频率下使用 Z-Stack 进行通信。  他们可以使用 DMM 创建 Zigbee +低于1GHz 堆栈解决方案、但 TI 未提供此用例的示例。  他们可以参考 DMM 文档 以了解更多信息。

    Z-Stack 内支持 TouchLink、 可   通过 SysConfig RF stacks -> Z-Stack -> Touchlink 调试端点 接口选择 BDB_TL_INITIATOR 和 BDB_TL_TARGET 模式。  客户可以在 《Z-Stack 用户指南》的"应用概述"和"Z-Stack 概述"部分中找到更多相关信息。  他们使用的链接已被弃用多年、建议使用最新的 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 版本。

    此致、
    Ryan