This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:CC1312R1F3 SVD 文件

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/998185/launchxl-cc1312r1-cc1312r1f3-svd-file

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:CC1312R

您好!

我必须使用 svd2rust 对 LAUNCHXL-CC1312R1板进行编程、但我找不到此操作所需的 CC1312R SVD 文件。 有人可以给我提供吗? 谢谢。

(如果您有适用于 CC1312R 的 Rust 程序示例、我也感兴趣)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这不是 TI 支持的。

    BR

    Siri