This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:每~0.732秒出现一次功率尖峰

Guru**** 2550920 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1160687/cc1312r7-power-spikes-every-0-732seconds

器件型号:CC1312R7

我使用的是定制板、CC1312R7运行时不运行 RTOS。  它连接到 XDS110、并将电能跟踪 HDR 附加功能设置为低电流。  我让器件每3秒唤醒一次、以执行 Rx 操作、如所附图中所示、其中较宽的大脉冲~10mA (每3秒显示一次)。  但是、有许多较小的宽度尖峰、看起来它们大约每0.732秒发生一次。  CC1312R7中是否有任何可能导致这些情况的东西、以及是否有任何方法可以缓解或消除这些情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最可能的再充电脉冲、请参阅 https://www.ti.com/lit/swra478中的第2章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我忘了附加图片、它现在已附加。  尖峰在2mA 和10mA 之间变化、因此我认为这些是再充电脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、根据 、我们可以观察到(图2-1)尖峰很容易超过10mA。 为了确保这一点、我使用6.20 SDK 中的"gpioSTANDBy"示例对其进行了测试。



    因此您的电路板设计应该很好。

    此致、

    Arthur