This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 BPSK 调制的低于1GHz 收发器芯片

Guru**** 2571835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1158983/sub-1ghz-transceiver-chips-with-bpsk-modulation

您好!

我想询问是否有支持 BPSK 调制的低于1GHz 收发器芯片、以及支持128kbps OTA 波特率的芯片?

如果有任何帮助或建议、我们将不胜感激。

此致

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们没有 任何支持此功能的收发器。

    Siri