This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何单独复位射频内核?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1160456/cc1352p-how-to-reset-rf-core-separately

器件型号:CC1352P

大家好、

以下是客户的请求:

在 CC1352P 的正常使用期间、射频内核偶尔会崩溃。 如果 单独复位射频内核、则可能节省 大量额外开支、而不 是复位整个器件。  是否有办法单独复位射频内核?

时间

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                        

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    以下答案是否适用于他们? https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1160174/cc1352p7-ability-to-reset-the-rf-cpu-from-the-application-processor

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    客户观察到、当程序执行特定的 Easylink_receive()时(超时时间设置为40ms)、它将始终阻止程序内部并且无法退出。 在这方面 、它们确定射频内核已死、  并希望通过一种方法重置射频内核来解决此问题。

    他们认为,在  state.semSync 分析了 Easylink_receive()和 RF_pendCmd()的源代码之后,程序可能会在 Easylink_receive()和 RF_pendCmd()的 Easylink_receive()中被阻止。

    此时,如果在其他任务中调用了 RF_Close()和 RF_open(),则它们认为它无效,因为信标被占用。

    还有其他解决方案吗?

    此致、                                                        

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此时、我不认为是 RF 内核崩溃、但最有可能是 EasyLink 出现了问题。 他们能否在代码被阻止的位置共享代码的一部分?

    此致、

    Arthur