This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:有关 WiSUN GUI 门户的问题

Guru**** 2424550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1160792/lp-cc1352p7-questions-about-wisun-gui-portal

器件型号:LP-CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的 TI 工程师和专家:
我现在有自己的小型 Wi-sun 网络、我可以获取它的 GUI。

我很高兴。  现在、我想再进一步。

我能否将此 GUI (客户端我猜)导出到 TI GUI Composer、添加一些传感器读数和新的 GUI 项目、然后导回至 WiSun GUI 作为新的 Web 门户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    很高兴你喜欢它。 此新 GUI 是使用 REACT Framework 开发的。 无法使用 GUI Composer Studio 修改此前端 我们没有计划在修改此 GUI 时提供主动支持、因为它是评估 WiSUN 网络的工具。

    但我将使用 rnd 来查看是否有任何简单的方法来启用 GUI 修改。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddanth、

    我还发现这些 wisun GUI 门户存在一个小错误。

    通常、在我的 wisun 网络的 Code Composer Studio simplelink SysConfig 中定义的"网络名称"无法在 wisun GUI 门户中正确显示(附件)。

    它在某些情况下确实出现、但通常不会出现。  我已经尝试过安装了 wisun 堆栈的3种不同边界路由器主机、即 TI SK AM64x、Raspberry Pi 4B、Ubuntu 22.04。

    您还可以从本帖子第一个主题中显示的 TI 示例门户中看到此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim、我为此提交了一个错误 TT。 希望这对您来说不是一个阻碍问题?