This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:ATEX 参数

Guru**** 2545800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/883401/cc1101-atex-parameters

器件型号:CC1101

我正在进行 ATEX 设计、需要 CC1101RGPR 的内部参数。 我正在寻找内部电容和电感、以及内部是否有任何升压稳压器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1101只有降压转换器、这意味着芯片不会在任何高于电源电压的电压下运行。

    您是否在寻找芯片中的总电容/电感? 不确定我们是否有此数字、您需要达到多精确? 这些数字在 pF/nh 范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它需要降至最近的 UF。 我将完全在我的限制范围内。 您能给我一个粗略的数字来说明一下我的声明吗?

    谢谢 Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须在内部检查我们可以在这里说什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有得到正式的声明、但知道设计后、总电容将小于100pF、电感将小于10nH 左右。 此外、您将得到大约1-2nH pr 键合线。