This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:有关为 CC1312R 设计433MHz 天线的指导

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/883226/cc1312r-guidance-about-designing-433mhz-antenna-for-cc1312r

器件型号:CC1312R

大家好、

EVM 天线 为868/915MHz。

您能否为  CC1312R 设计433MHz 天线提供一些指导?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie

    请参阅 CC-ANTENNA-DK ->的参考设计文件  

    其中三根天线的频率为433MHz。  

    BR、