This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LPSTK-CC1352R:将 LPSTK-CC1352R 用作收集器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1310, LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/884029/ccs-lpstk-cc1352r-using-lpstk-cc1352r-as-a-collector

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352RCC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们将 LPSTK-CC1352R 与 CC1310 LaunchPad +传感器和收集器示例结合使用。 我们想知道是否也可以使用 LPSTK-CC1352R 实现集电极、这样我们就不必将 CC1310 LaunchPad 编程为集电极、而只能将其用于 UART/调试通信。 我们尝试在 CCS 中将 CC1352R 收集器示例直接刷写到 LPSTK、但出现以下错误:

Cortex_M3_0:文件加载程序:存储器写入失败:等待目标闪存加载程序执行命令超时。
Cortex_M3_0:GEL:文件:...\collector_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs_syscfg\Release\collector_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs_syscfg.out:加载失败。

这是否意味着 LPSTK-CC1352R 只能编程为传感器(而不是收集器)?

提前感谢、

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mario、

    不可以、只要您将 CC1352R1用作目标配置、该开发板就应该能够使用任何内容进行编程。

    尝试重建该项目、然后重试。

    您将什么用作调试接口?

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AB、

    感谢您的快速响应。 它现在工作、目标配置不是 CC1352R 的正确配置(而是 CC1310)。

    此致、

    Mario