This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:安全调试和 DMM

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/876516/cc1352r-secure-commissioning-and-dmm

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

当我尝试集成 DMM 示例和安全调试时、我会遇到代码中定义的构建错误:

错误"DMM 当前不支持安全调试和本机 OAD。"

这是否仍然是新闻 SDK3.40的问题?

如果是、可以/将会修复该问题吗? 或者、是否存在一些限制、这将永远无法实现...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指派了一名专家发表意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marijn、

    针对安全调试示例的 DMM 支持将作为20Q1 SDK 版本的一部分发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。

    BLE 安全配对是否同样有效? 或者 、我是否可以在当前 SDK 中将其与 DMM 结合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前 SDK 中的 DMM 示例确实支持所有形式的 BLE 配对和绑定、包括安全配对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我找到了有关安全配对方法的信息、实现方法有效!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW OAD 功能是否还将很快提供? 或者我可以自己添加吗?

    OAD 在 DMM 应用程序中不可用的限制/原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数、如果不是全部、DMM 示例应具有启用 OAD 的等效项目配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、具体而言。 我使用 DMM 15.4远程显示应用程序。

    这不具有 OAD 功能。  

    如果我尝试添加它、我会遇到与 Secure Manager 相同的构建错误。

    OAD 在此 DMM 应用程序中不可用的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否查看过这些示例之一?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、现在我看到了这个问题。

    我还在 SDK 3.20中、它没有 OAD DMM。

    我们尚未准备好迁移到 SysConfig、因此目前仍处于3.20。

    不过、我将合并3.40中的 OAD 代码。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在路上会有更多的困惑。

    使用 OAD、我指低于1Ghz OAD。

    从外观来看、即使在 SDK3.40 OAD 中、也只能通过蓝牙获得。

    从代码中可以看出、Sub1GHz 上的 OAD 称为 feature_native_OAD。

    启用此标志会再次出现相同的构建错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marjin、

    如果您可以单独发布有关此构建问题的帖子、我们不胜感激、因为这与此帖子的原始问题有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 刚刚在此处创建:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/878575