This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310和433MHz 无线 M-Bus 支持

Guru**** 2812395 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/883360/cc1310-cc1310-and-433mhz-wireless-m-bus-support

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: WMBUS

团队、

客户希望使用 CC1310 @ 433MHz 并使用无线 M-Bus

他们在我们的 SDK 中的 wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0下找到了支持868MHz 的文件、但与433MHz 无关、并且没有经验。 他们的下一步应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogerio、

    他们想要做的是在433MHz 而不是默认频率上运行 C/T 模式堆栈吗? 理论上、这是可能的、但需要使用另一组射频设置和覆盖。 我将需要研究这些内容的外观、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M-W

    谢谢、我在这里循环使用字段、因此他们可以在必要时添加更多注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    谢谢。 是的、水表和浓缩演示都需要 C/T 模式。  

    BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogerio、

    由于我们在当前的堆栈产品中不支持此功能、因此没有可用的设置文件。 如果客户希望自行测试此设置、则可以对 wmbus 项目中的.c 设置文件(src/hal/mcu/mcu-cc13xx/rf_settings)执行以下更改:

    在 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP 覆盖列表中、相应地更改以下值:

    • 分压器:

    发件人:

    //合成:将分频器偏置设置为禁用(特定于 loder=5)
    (uint32_t) 0x18000200、

    至:

    //合成:将分频器偏置设置为禁用(特定于 loder=10)
    (uint32_t) 0x18000280、

    • RSSI 偏移:

    发件人:
    // Rx:设置 RSSI 偏移以将报告的 RSSI 调整+7dB
    (uint32_t) 0x00F988A3、

    发件人:
    // Rx:设置 RSSI 偏移以将报告的 RSSI 调整-1dB
    (uint32_t) 0x000188A3、

     CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP 内部:

    发件人:

    .centerFreq = 0x0364、
    .loDivider = 0x05、

    更改为

    .centerFreq = 0x01B1、
    .loDivider = 0x0A、

    CMD_FS 内部:

    发件人:
    .frequency = 0x0364、
    .fractFreq = 0x4CCD、

    至:

    .frequency = 0x01B1、
    fractFreq = 0x0000、

    这应该使您能够以433MHz 运行堆栈。 请注意、我只是快速测试了这一点、虽然它看起来可以正常工作、但无法保证实际性能。 但是、它应该足够好、足以让他们测试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果 FAE 需要更多帮助、我会让 FAE 从这里获得帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M-W、

    如何设置演示并查看结果? 我们在任何地方都找不到任何演示设置指南。 由于我们都对 WMBus 一无所知、因此至少需要一份指南文档。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    我最近发布了有关如何使用串行 APL 设置仪表+收集器测试用例的说明、它也适用于您:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/p/882018/3269334#3269334

    使用收集器映像刷写一个 LP、使用匹配的仪表映像刷写另一个 LP、然后使用 Sfserialcli 工具配置两个器件并形成网络。