This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:低于1GHz 论坛

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/876433/cc1350stk-sub-1-ghz-forum

器件型号:CC1350STK

您好、先生、

  刷新新新固件后、我的 Sensortag CC1350STK 出现问题。

首先,我 使用调试器 DevPack 擦除 CC1350SensorTag 的外部闪存,在我的 sensortag CC1350STK 上刷新出厂映像之后。

第一次通过 Sensortag Android 应用程序成功刷写节点 FW V1.05。 在n´t BLE 器件监控器和固件"rfWsnDmNodeOAD_EU_CC1350STK_TI_CC1350F128-v1_06.hex"刷写 FW 以进行测试后、Sensortag 打开。

按两个按钮n´t 加载出厂固件。 没有 LED 闪烁。 我的 sensortag 器件无法正常工作请帮助我。

可以通过哪种方法解开 Sensortag 并再次使用它?  

主席先生,请尽快帮助我。

                                             谢谢你。