This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350STK:为 OAD 构建低于1GHz 固件映像

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/883682/ccs-cc1350stk-building-sub1-ghz-firmware-images-for-oad

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

我将在下面的步骤1至步骤13中为 OAD 构建低于1GHz 固件映像:

1.从 Code Composer Studio 的 Resource Explorer 中展开`rfWsnDmNode`。
2在 Project Properties -> General 中、检查您是否正在使用 TI 的 ARM 编译器。
3在 Project Properties -> ARM Compiler -> Advanced Options -> Predefined symbols 中、添加`Feature_OAD` define。
4在 Project Properties -> ARM Hex Utility -> Check `Enable ARM Hex` Utility 中。
5从 rfWsnDmNode_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs 项目中删除`` CC1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs。
6在 rfWsnDmNode_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs 项目中包含`cc26xx_app_oad.cmd`链接器命令文件。 从 simple_peripheral_cc1350lp_app_FlashOnly" OAD_ExtFlash/tools 到 rfWsnDmNode_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs、可以在工作区中将其"拖放"
7从 tirtos_builds_CC1350_LAUNCHXL_release_ccs 中删除`relead.cfg`。
8在 tirtos_builds_CC1350_LAUNCHXL_release_ccs 项目中包含`app_ble.cmd` ccs 配置文件。 从 simple_peripheral_cc1350lp_app_FlashOnly" OAD_ExtFlash/tools 到 tirtos_builds_CC1350_LAUNCHXL_release_ccs、可以在工作区中将其"拖放"
9右键点击 rfWsnDmNode_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs 项目中的`ccfg.c`文件、然后选择"Item `Exclude from Build`
10右键单击 tirtos_builds_CC1350_LAUNCHXL_release_ccs 项目并选择 Properties。 在 XDCTools -> Advanced options 下、将`OAD_IMG_E=1、NO_ROM=1`添加到 cfgArgs 中
11重新构建 tirtos_builds_CC1350_LAUNCHXL_release_ccs 项目
12重新构建 rfWsnDmNode_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs 项目以生成 Intel hex 文件。 该文件位于工程的"Debug"文件夹中
13将生成的十六进制文件从 rfWsnDmNode_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs/调试移动到 PC 上与 oad_image_tool.py 相同的目录。
但是、完成步骤12后、它无法在项目"rfWsnDmNode_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs 的 Debug 文件夹中找到生成的 Intel hex 文件:
问题窗口中显示了一个错误:
请提供建议吗?
谢谢你。
此致、
林振强