This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:下载程序时出错

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, UNIFLASH, CC1350STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/881292/cc1350stk-error-downloading-program

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件:CC1350UNIFLASH

尊敬的专家团队:

当我尝试 在前期工作的初始步骤中将 CC1350器件从 BLE 器件转换为低于1GHz 器件时。

"CC1350 SensorTag 的版本1.4.5包含预量产出厂映像、需要进行更新才能使用 CC1350 SensorTag 的所有功能。 此过程需要使用调试器开发包。 请按照以下步骤更新至最新映像、只需执行一次即可。

  1. 从 CC1350SensorTag 中取出电池。
  2. 将调试器开发包连接到 CC1350 SensorTag、并通过 USB 将其连接到您的 PC。
  3. 单击下面的按钮以擦除 CC1350SensorTag 的外部闪存。
    注意:第一次执行此操作时、需要在 PC 上本地安装一个小型闪存实用程序。"

我已经完成了步骤1和步骤2来安装本地小型闪存实用程序、例如 TI Cloud Agent Bridge 等 每次试用后都会出现错误、如下所示:

我已相应地重试,甚至重新启动计算机。 请提供建议吗?

感谢您的关注。

此致、

林振强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用闪存编程器2或 Uniflash 将固件下载到 CC1350STK 中、您是否发现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这已解决、因为您尚未发布答案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄晨

    该问题已在 Firefox 界面中解决、而不是使用 Google Chrome。

    谢谢。

    此致、

    林振强