This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P

Guru**** 2503135 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/876024/cc1352p-cc1352p

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1190TRF37D73
您好!
当一个中断发生时、我需要触发一个函数。
在此示例中,我将使用连接到 DIO22的 DIO23发送脉冲,并尝试使 LED 闪烁以验证检测。
您能不能建议我在哪里必须放置'Toggle_green_LED'函数来验证中断? 当我把它放在矢量表中时、没有任何事情发生。
对 UART0 RX 数据通过中断读取的问题相同。
下面是基于 TI 提供的示例使用的代码。
提前感谢您的支持。
此致、
RL
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/
函数   :  main()
注  : 调用所有初始化过程
秘书长的报告 /
int main (空)

   /*调用驱动程序初始化函数*/
   NoRTOS_Config 配置;
   /*为 NoRTOS 设置配置参数*/
   NoRTOS_getconfig (&config);
   config.idleCallback = Power_idleFunc;
   NoRTOS_setConfig (&config);
  Board_init ();//在 ti_drivers_config.c 中定义
  /*启动 NoRTOS */
  NoRTOS_START();
   mainThread (空);
   // while (1);
 }
 
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 /*
 * ==== Board_init ====
 * 在使用任何板 API 之前执行所需的任何初始化
 *
void Board_init (void)

   /*===/ti/drivers/Power 初始化===*/
   power_init();
   /*===/ti/drivers/PIN 初始化===*/
   if (PIN_init (BoardGpioInitTable)!= PIN_SUCCESS){
          /* PIN_init 错误*/
          while (1);
   }
   Board_initHook();

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/*
 * ========================================= Pin ========================================================
 *
#include
#include
const PIN_Config BoardGpioInitTable[]={
 // DIO5:CC1190 HGM
  CONFIG_PIN_CC1190_HGM | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_HIGH | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MED、
  // DIO6:CC1190 LNA_EN
  CONFIG_PIN_CC1190_LNA_EN | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MED、
  // DIO7:CC1190 PA_EN
  CONFIG_PIN_CC1190_PA_EN | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MED、
  // DIO8:SPI MISO
  CONFIG_PIN_SPI_MISO | PIN_INPUT_EN | PIN_NOPULL | PIN_IRQ_DIS、
  // DIO9:SPI MOSI
  CONFIG_PIN_SPI_MOSI | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MED、
  // DIO10:SPI CLK
  CONFIG_PIN_SPI_CLK | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MED、
  // DIO11:SPI CS
  CONFIG_PIN_SPI_CS | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_HIGH | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MED、
  // DIO12:UART0 RX
  CONFIG_PIN_UART0_RX | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLDOWN | PIN_IRQ_BOTHEDGES、
 
  // DIO13:UART0 TX
  CONFIG_PIN_UART0_TX | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_HIGH | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、
 
  // DIO14:PH0_ARM_Transc PH0_ARM_Tran_P1.1 >> P1.1输入
  CONFIG_PIN_PH0_ARM_Transc | PIN_INPUT_EN | PIN_NOPULL | PIN_IRQ_POedge、//检查机架1和2的配置是否正常
  // DIO15:PWDN TRF37D73
  CONFIG_PIN_PWDN | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MED、
  // DIO16:LED_TX_ON
  CONFIG_PIN_LED_TX_ON | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MED、
  // DIO17:LED_RX_ON
  CONFIG_PIN_LED_RX_ON | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MED、
  // DIO18:V1_ON
  CONFIG_PIN_V1_ON | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MED、
  // DIO19:v2_on
  CONFIG_PIN_V2_ON | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_HIGH | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MED、
  // DIO20:P32_TO_PM_4567不用于机架1和2
  CONFIG_PIN_P32_TO_PM_4567 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、
  // DIO21:P31_TO_PN_0123不用于机架1和2
  CONFIG_PIN_P31_TO_PM_0123 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_HIGH | PIN_PushPULL| PIN_DRVSTR_MED、
  
  // DIO22:P26_TO_PA0/PB2/PD6/PE1
  CONFIG_PIN_P26_TO_PA0_PB2_PD6_PE1 | PIN_INPUT_EN | PIN_NOPULL | PIN_IRQ_POedge、
  // DIO23:
  CONFIG_PIN_DIO23 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MED、
  // DIO24:
  CONFIG_PIN_DIO24 | PIN_INPUT_EN | PIN_NOPULL、
  // DIO25:
  CONFIG_PIN_DIO25 | PIN_INPUT_EN | PIN_NOPULL、
  // DIO26:
  CONFIG_PIN_DIO26 | PIN_INPUT_EN | PIN_NOPULL、
  // DIO27:
  CONFIG_PIN_DIO27 | PIN_INPUT_EN | PIN_NOPULL、
  // DIO28:RF_2G4
 // CONFIG_PIN_RF_2G4 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX
  // DIO29:RF_PA
 // CONFIG_PIN_RF_PA | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX,
  // DIO30:RF_SUB1G
 // CONFIG_PIN_RF_SUB1G | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_HIGH | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX,
 PIN_TERMINATE
 };
 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 void halUARTSetup (void)(空)
 {
   UART_Handle UART;
   UART_Params uartParams;
      /*调用驱动程序初始化函数*/
    HWREG (UART0_BASE + UART_O_CTL)= 0x00000000;/UART 禁用
 //初始化 UART 参数:请勿更改>>> UART RX 正常!!!
     UART_INIT();
     UART_PARAMS_INIT (uartParams);
     uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
     uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
     uartParams.readReturnMode = UART_return_full;
     uartParams.baudrate = 9600;
     //打开 UART
     UART = UART_OPEN (CONFIG_UART_0、uartParams);//CONFIG_PIN_UART0_RX
     HWREG (UART0_BASE + UART_O_CTL)|= UART_CTL_RXE | UART_CTL_TXE | UART_CTL_UARTEN;//UART RXE/TXE/TXE/EN 设置为1
     HWREG (UART0_BASE + UART_O_IFL)= 0x00000000;// UART_IFLs_RXSEL_1_8;//FIFO THESHOLD 1/2/4/6/7
     HWREG (UART0_BASE + UART_O_LCRH) |= UART_LCRH_Fen;//FIFO 使能:请勿删除
     HWREG (UART0_BASE + UART_O_IMSC) |= UART_IMSC_OEIM | UART_IMSC_BEIM | UART_IMSC_RXIM | UART_IMSC_RTIM;
  
     if (UART == NULL){
         // UART_open()失败
         while (1);
                       }
 }
 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// :
 
 void * mainThread (void * arg0)

     unsigned char a;
   //变量初始化
     Broad _cast = 0;
     halUARTSetup();
     SPI_Setup_Slave ();
     IntMasterEnable();
    //初始化 RxBuffer
     对于(A=0;A<255;A++) RxBuffer[A]=A;
     IntMasterEnable();
  
      /*** UART 中断***/
      IntEnable (INT_UART0_comb);
      UARTIntEnable (UART0_BASE、UART_INT_be | UART_INT_RT | UART_INT_RX);
   
  /*** DIO22中断***/
      HWREG (IOC_BASE + IOC_O_IOCFG22)|= IOC_IOCFG22_EDGE_IRQ_EN | IOC_IOCFG22_EDGET_DET_Both;
      IntEnable (INT_AON_GPIO_EDGE);
      while (1){
           if (UART0_INT_DETECT = 1)
           { IntMasterDisable();
             READ_UART0();
             Tree_UART_Datagram ();//OK 正常工作
             UART0_INT_DETECT = 0;
             IntMasterEnable();
           }
           否则{  
               }

           TOGGLE_DIO23();
           睡眠(1);
          
     }//end of "while (1)"(while (1)"结束)

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#pragma DATA_SECTION (g_pfnVectors、".intvecs")
void (* const g_pfnVectors [])(void)=

   (void (*)(void)((unsigned long)&_stack_end)、
                                           // 0初始堆栈指针
   ResetISR、                              // 1复位处理程序
   NmiSR、                                 // 2 NMI 处理程序
   FaultISR、                              // 3硬故障处理程序
   IntDefaultHandler、                     // 4内存管理(MemManage)故障
   IntDefaultHandler、                     // 5总线故障处理程序
   IntDefaultHandler、                     // 6用法故障处理程序
   0、                                     // 7保留
   0、                                     // 8保留
   0、                                     // 9保留
   0、                                     // 10保留
   IntDefaultHandler、                     // 11 Supervisor 调用(SVCall)
   IntDefaultHandler、                     // 12调试监视器处理程序
   0、                                     // 13保留
   IntDefaultHandler、                     // 14 PendSV 处理程序
   IntDefaultHandler、                     // 15 SysTick 处理程序
   //--外部中断--
   IntDefaultHandler、                     // 16 AON 边沿检测
   //Toggle_green_LED、                     // 16 AON 边沿检测
   IntDefaultHandler、                     // 17 I2C
   IntDefaultHandler、                     // 18射频内核命令和数据包引擎1.
   IntDefaultHandler、                     // 19 PKA 中断事件
   IntDefaultHandler、                     // 20 AON RTC
   IntDefaultHandler、                     // 21 UART0 Rx 和 Tx
  // SET_UART0_INT_DETIT_VAR、              // 21 UART0 Rx 和 Tx
  // Toggle_DIO23、                              // 21 UART0 Rx 和 Tx
   IntDefaultHandler、                     // 22 AUX 软件事件0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudy、

    您是说您从 TI 获得了该代码吗? 在如何使用驱动程序和中断方面、它不遵循 TI-RTOS 或 noRTOS 使用的方法。 至于引脚和 UART 等驱动程序、您无需将任何中断插入任何内容。 这些驱动程序可自行注册并处理所需的中断、并可在适当的情况下指定回调函数。  

    SDK 中提供了正确的驱动程序示例、展示了如何使用这些驱动程序、例如"pinInterrupt"、其中显示了如何使用 PIN 驱动程序配置和处理 IO 中断。 还有一个有关如何在阻塞模式下使用 UART 驱动程序的示例。 驱动程序 API 文档包含针对不同运行模式的更多软件示例。

    至于寄存中断(在您决定不使用驱动程序的情况下)、建议使用在注册到 IRQ 时提供的"Hwip" DPL 层。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    感谢您的反馈。

    我已经检查了 pininterrupt.c 示例、可以使用回调函数实现中断。

    问题:

    您是否有一个使用回调函数的 UART 等效示例?我在资源浏览器中只看到 uartecho 项目。

    关于驱动程序 API 文档、是否有办法以 pdf 格式访问该文档?

    感谢您的反馈。

    此致、

    RL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RL、  

    文档不提供 PDF 格式、但您可以在 SDK 目录中找到本地副本。 您还没有可以运行的带回调 Mdoe 的 UART 就绪示例、但在 UART API 文档中有一个有关如何设置此内容的示例:

    dev.ti.com/.../_u_a_r_t_c_c26_x_x_8h.html