This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:915MHz 的灵敏度水平

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/883503/cc1200-sensitivity-level-at-915mhz

器件型号:CC1200

您好!

我从数据表中得到的灵敏度为-109dBm @50kbps、BER=1%。

由于我们无法获得 BER 来验证灵敏度水平、我是否知道灵敏度为10%?

顺便说一下,屏蔽盒中50kbps 的本底噪声为-110dBm,对吗?

在计算中、本底噪声应为-109dBm -10dB (SNR)=-119dBm。

如果错误、请纠正我的问题。

谢谢

TM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1200的灵敏度是用~20%的限制、3字节的固定长度有效载荷来测量的。 我们尚未使用其他 PER 限制进行任何测量、但您可以使用中的公式   来查看 PER 和 BER 之间的关系以及计算更长有效载荷影响的可能性等

    当您在屏蔽盒中进行测量时、您是否在50欧姆端接中端接天线连接器? 我同意您的观点、测量的噪声越低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、在天线端口具有50欧姆端接的屏蔽盒中进行本底噪声测量。

    我是否知道任何参数都会影响本底噪声水平、就像和 RX 滤波器一样... 等等  

    我们计划测量 TI EVK 以验证敏感度级别和本底噪声、也许我可以获得好消息。

    任何信息都会回复您。

    谢谢

    TM