主题中讨论的其他器件:TIDA-010032、 TIDA-010024、 CC1310、 TIDA-010003
您好!
我尝试评估6LoWPAN 示例 TIDA-010032和 TIDA-010024以及网关上的 CC1190范围扩展器。
如果我使用 CC1312和 CC1310 Lauchpad 作为协处理器、则设置正常。 但是、如果我尝试使用 CC1310-CC1190 LaunchPad、网关将无法检测传感器节点。
我已经在收集器应用程序中配置了 host.config.h:
#define CONFIG_RANGE_EXT_MODE APIMAC_HIGH_GAIN_MODE/
#define CONFIG_PA_TYPE APIMAC_DEFAULT_PA
#define CONFIG_Transmit 功率 27
并在 features.h 中检查了协处理器的 I/O 配置:
/* CC1190 */ #define Board_PALNA_HGM ioID_28 /* HGM */ #define Board_PALNA_LNA ioID_29 /* LNA */ #define Board_PALNA_PA ioID_30 /* PA */
您能告诉我们 CC1190在本示例应用中是否受支持吗?
如果不是、在6LoWPAN 堆栈中实现这一点的良好起点是在哪里?
感谢您的帮助和致以最诚挚的问候
Felix