This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:TIDA-010032和 CC1190

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010032, CC1190, TIDA-010024, CC1310, TIDA-010003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/882681/cc1190-tida-010032-and-cc1190

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件:TIDA-010032TIDA-010024CC1310TIDA-010003

您好!

我尝试评估6LoWPAN 示例 TIDA-010032和 TIDA-010024以及网关上的 CC1190范围扩展器。

如果我使用 CC1312和 CC1310 Lauchpad 作为协处理器、则设置正常。 但是、如果我尝试使用 CC1310-CC1190 LaunchPad、网关将无法检测传感器节点。

我已经在收集器应用程序中配置了 host.config.h:

#define CONFIG_RANGE_EXT_MODE APIMAC_HIGH_GAIN_MODE/ 
#define CONFIG_PA_TYPE      APIMAC_DEFAULT_PA  
#define CONFIG_Transmit 功率       27

并在 features.h 中检查了协处理器的 I/O 配置:

/* CC1190 */
#define Board_PALNA_HGM ioID_28 /* HGM */
#define Board_PALNA_LNA ioID_29 /* LNA */
#define Board_PALNA_PA ioID_30 /* PA */ 

您能告诉我们 CC1190在本示例应用中是否受支持吗?

如果不是、在6LoWPAN 堆栈中实现这一点的良好起点是在哪里?

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 参考设计  TIDA-010032 和 TIDA-010024 专用于 CC13x2器件。
    考虑将 TIDA-010003用于 CC13x0。

    有关控制 CC1190的射频内核信号布线、请参阅此文档: http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_1_50_00_08/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/rf-core/signal-routing.html



    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我的解释不好。

    作为传感器器件、我将 CC1312与 TIDA-010024结合使用。

    TIDA-010032在 BBB (我使用 Raspberry Pi)上运行、并且可以将 CC13xx 用作协处理器。 与 CC1312和 CC1310 LP 一起工作时、一切都很顺利。 只有 CC1310-CC1190 LP 存在此问题。 我猜 CC1190的驱动程序在 TIDA-010032中无法正常工作。

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我建议您将节点的 SDK 版本与协处理器的 SDK 版本相匹配、这将是我的第一步。

    使用该版本重新构建 cc1310-1190、然后在 Rapberry Pi 中修改收集器应用并重新构建。 请记住、您需要重建应用程序才能使其生效。

    提醒一下、我想指出的是、这些参考设计旨在作为概念验证、而不是用作最终产品、如果您想要6LoWPAN、我建议您使用我们的 OpenThread 堆栈或 Contiki。

    另一个适合您的应用的解决方案(我相信我在另一个线程中一直在帮助您)是在 FH 模式下使用15.4Stack。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、OpenThread 不是在868MHz 和 CC1312上运行、对吧?

    上述参考设计基于 TI-15.4 FH 和 Contiki。 到目前为止、该堆栈对我来说运行非常稳定、因此我更愿意进一步使用它。

    我只想知道、在哪里可以很好地解决我的 PA 驱动器问题。 这是专门在协处理器中实现的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还仔细检查了 SDK 版本。 两个节点的编译与参考设计中的相同。