This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:射频频带

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/873806/cc1312r-rf-frequency-bands

器件型号:CC1312R

在 CC1312R 数据表5.9中、射频频带显示了在1076MHz 至1315MHz 范围内选择5个频带。

使用 SmartRF Studio7为 CC1312R 设置1076MHz ~ 1315MHz 输入频率之间的频率会收到扭曲消息、提示"所选频率属于未表征的振铃。"。

CC1312R 支持1076MHz 至1315MHz 的频段只是 SmartRF Studio7 deso 不支持该频段、不支持。

在这种情况  下、请告诉我使用1076MHz 至1315MHz 频带设置 CC1312R I shoud 的设置信息。

如果有一个文档指定了寄存器的内容、
请告诉我材料的名称。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该芯片能够在1至1.3 GHz 频带内运行、但尚未特性化、因此我们无法保证在该频带内运行。 这意味着我们没有针对此频带的任何参考设计或 PA 设置、您需要自行制作。  

    此致、  
    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答有关使用1至1.3GHz 频带的问题。

    我知道他们没有被迷住,我必须自己设置。

    请告诉我应该设置哪个寄存器、以及使用1至1.3GHz 频带的值。  

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有设置寄存 器、但如果查看 SmartRF Studio、您可以看到 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP 无线电命令。 这有一个名为 centerFreq 的字段、您可以更改该字段以指定所需的频率。