This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 420-470MHz 和868-930MHz 频带演示?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/883348/420-470mhz-and-868-930mhz-band-demoboard

主题中讨论的其他器件:CC1200CC1125

您好!

我的客户正在评估适用于农业应用的双频带无线电的 SubGHz 平台。

客户将从420-470 MHz 和868-930MHz 频段上的 CC1200演示板开始;

CC1125在相同频带上也是如此、但 fromti.com 我没有看到用于420-470MHz 频带的子板、而只是参考设计、它是正确的吗?

在这种情况下,客户必须按照420-470MHz 参考设计手动编辑868-930电路板... 很难做到。

您能不能向我推荐哪款产品给客户、哪款产品最适合降级?

客户仅需要 SubGHz:

他需要测试无线电性能的那一刻,所以我只发射和接收一个 BER 或 FER;

发送连续假噪声序列以进行 ACP 频谱测量。

SmartRF Studio 套件可能就足够了? 对此有什么想法吗?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不是。 我是否可以将该 E2E 用于此帖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品页面上列出了我们拥有的板、因此如果您找不到覆盖400 MHz 频带的板、我们很可能没有它。  

    选项:  

    -客户可以根据参考设计构建电路板

    -购买 CC1200板并将芯片更换为 CC1125

    SmartRF Studio 很可能足以满足客户的需求。