This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:CC1352R

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/875436/ccs-launchxl-cc1352r1-cc1352r

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

关于采用 LPSTK-CC1352R 的远距离多频带传感器网络、请参阅 https://www.youtube.com/watch?v=sTMSes-i90s&t=600s。 我有一个问题:如何形成网络(收集器)红色 LED (D106)闪烁? 我尝试在 YouTube 上关注视频、但却对如何形成网络感到惊讶。 您能不能逐步指导我们如何在 LPSTK-CC1352R launchpad (收集器)上构建网络、这对我们非常有帮助。

谢谢、

Mike