This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:固定长度数据包后重新同步

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/875732/cc1125-re-sync-after-fixed-length-packet

器件型号:CC1125

如果我将 CC1125配置为 :16位同步、固定的32字节数据包、然后在数据包后返回 RX;它是否会重新同步?

换句话说、它在固定数据包之后保持在 RX 模式;它是返回位/字节同步阶段、还是只是假设之前的二进制/字节同步仍然有效?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我请一位专家发表意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    接收到数据包后、RX 将重新启动(即使编程为在 RX 之后保持在 RX 中)、这意味着它返回到

    位/字节同步级

    Siri