This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200-CC1190与 CC1352P 对比、适用于500mW 868/900MHz 收发器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/875470/cc1200-cc1200-cc1190-vs-cc1352p-for-500mw-868-900mhz-transceiver

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1352PCC1190

我需要一种解决 方案、它可以根据配置与868或900Mhz 进行通信。  因此、我需要一个同时包含868MHz 和900Mhz 系统且输出功率为500mW 的设计。  然后、客户将根据设备所在的位置选择868MHz 或900Mhz 和功率级别。  看起来 TI 有两种可能的解决方案:CC1200-CC1900或 CC1352P。  看起来 CC1352P 是最佳选择。  

我喜欢采用 BLE 的 CC1352P 双频带。  是否有办法设计单个 CC1352P、是否应将其配置为868MHz 或900MHz?  CC1352P 和天线之间的模拟部分如何?  模拟部分的宽度是否足以处理868和900?

有什么想法?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352P 可提供高达20dBm 的功率、但标题指示您需要高达27dBm 的功率。 您需要的最小输出功率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 最小输出要求为10dBm。

    对于 CC1352P、我假设一些模拟增益可能会帮助我接近或达到27dBm……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、您会推荐具有额外增益的 CC1200-CC1190或 CC1235P 吗?  无论在哪种情况下、您对处理868和900Mhz 的单个设计是否有任何建议。  查看您的应用示例、使用868与900时有不同的组件。  您对单个设计的建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "确定。 最低输出要求为10dBm。":您是否写入了正确的数字、因为10dBm 输出不需要外部 PA。

    使用 CC1190时、不能同时对868MHz 和915MHz 使用相同的 BOM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更多信息吗?