This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1125:在410-480MHz 时使用?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/882933/boostxl-cc1125-use-at-410-480-mhz

器件型号:BOOSTXL-CC1125

 BOOSTXL-CC1125似乎仅适用于 868/915MHz

https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-CC1125

 是否可以在410–480 MHz 下使用它?

当然、性能不会是最佳的、但它是否能用于简单的工作台、近距离的"查看"支出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有可能。 您应该能够在桌面上获得链接。 请注意、以这种方式使用电路板可能不再符合法规。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我是否认为它仅适用于868/915MHz,或者我是否缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、此板仅适用于 868/915 MHz。 如果您需要进行性能测试、则需要根据433MHz 参考设计使用不平衡变压器/匹配器构建您自己的电路板。 要进行简单的桌面测试、您可以使用此板。