This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:低于1GHz 通信- CC1352R1至 CC1125

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1125, BOOSTXL-CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/875779/launchxl-cc1352r1-sub-1-ghz-communation---cc1352r1-to-cc1125

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:CC1352RCC1125BOOSTXL-CC1125

你(们)好

我目前有一个用于新设计的 CC1352R1 Launchpad。 我的本地 SMT 汇编器没有此 MCU。

是否有方法可以将 cc1352R1与 cc1125通信? 我是否可以使用 BOOSTXL-CC1125和 CC1352R Launchpad 通过射频工作室或任何简单的测试程序来测试这种情况?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 CC1352R1和 CC1125使用相同的频率、数据速率、偏差、调制格式和同步字、则可以进行通信。 在设置之前、您必须检查两个支持的数据速率、因为 CC1125具有比 CC1352R 更低的最大数据速率。

    您可以使用 SmartRF Studio 对此进行测试。