请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P 主题中讨论的其他器件:CC1101、
您好!
我们在项目中使用 CC1101和 CC1352P。 我们要比较它们的灵敏度。
CC1101的灵敏度¯²数据包错误率和 cc1352P 的位错误率为10 μ s。
- 请¯²、在433MHz、50Kbps 时、CC1101在 BER 中的灵敏度为10 μ V。
- 请¯³、在433MHz、50Kbps 时、CC1101在 BER 中的灵敏度为10 μ V。
- 请在868MHz、50Kbps 时¯³ 10 μ V BER 的 CC352P 灵敏度。
此致、
Ramin