This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/882833/cc1352p-cc1352p

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1101

您好!

我们在项目中使用 CC1101和 CC1352P。 我们要比较它们的灵敏度。

CC1101的灵敏度¯²数据包错误率和 cc1352P 的位错误率为10 μ s。

  1. 请¯²、在433MHz、50Kbps 时、CC1101在 BER 中的灵敏度为10 μ V。
  2. 请¯­³、在433MHz、50Kbps 时、CC1101在 BER 中的灵敏度为10 μ V。
  3. 请在868MHz、50Kbps 时¯­³ 10 μ V BER 的 CC352P 灵敏度。

此致、

Ramin