This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:突发模式下的 fSCLK

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/881854/cc1125-fsclk-in-burst-mode

器件型号:CC1125

CC112X 用户指南指出、对于直接存取、fSCLK 的最大值为10MHz、对于扩展存储器、fXOSC 为40MHz。

两个问题:

  • "扩展存储器"是指"扩展寄存器空间"(带有0x2F 前缀)还是"直接存储器访问"(带有0x3E 前缀)?
  • 如果接口处于扩展寄存器的非递增突发模式(例如 CFM_RX_DATA_OUT)、它能否以更高的频率运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!  

    指派专家提供帮助。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1. SCLK @ 7.7MHz 限制同时适用于“扩展寄存器空间”(0x2F)和“定向存储器访问”(0x3E)

    BR

    Siri