This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:LAUNCHXL-CC1350:双频带射频谱分析仪参考设计 TIDC-01004

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-SHARP128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/875163/launchxl-cc1350-launchxl-cc1350-dual-band-rf-spectrum-analyzer-reference-design-tidc-01004

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-SHARP128

尊敬的先生或女士:

 上述参考设计中使用了"430BOOST-SHARP96 Memory LCD BoosterPack"。

  是否可以使用新的 BOOSTXL-SHARP128? 它是否与软件兼容而无需更改?

此致

Mira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    姆斯利瓦、您好!

    430BOOST-SHARP96与 BOOSTXL-SHARP128引脚兼容。 该软件也应兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有问题、可能需要更改1个#define。 较新的驱动程序不需要它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    在哪里需要更改"1#define"?

    我从 www.ti.com/.../TIDC-01004下载了该软件

    有"tidceq2.zip"、此文件仅包含:"SA13x0-1.3-windows-installer.exe"和"有关 TI 设计信息和资源的重要声明.pdf"

    此致

    Mira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您很可能不需要更改定义。 请按原样尝试。