This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:EN 50131-5-3标准

Guru**** 2549540 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/881370/cc1101-en-50131-5-3-standard

器件型号:CC1101

您好!  

NEN-EN 50131-5-3的新版本定义了一个工作频带内的干扰信号的新类型。

 我们的设计中有一个 CC1101收发器、在测试该标准时 、我们会 丢失部分信息、并且未正确接收到警报消息。 (我可以分享有关我们的测试的更多详细信息)  

我们尝试了许多不同的解调设置、但遗憾的是、我们未能取得令人满意的结果。

您现在是否熟悉此标准?

您能帮我们找到合适的对讲机设置、让我们通过合规性测试吗?  

如果有联系、我可以直接发送更多详细信息。  

此致

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队成员将对此进行研究、并尽快返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您能否确认回复的时间表?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否 详细介绍您的问题? 它在哪项测试中失败?

    您是如何测试的?

    您是否使用了 SmartRF Studio 中的设置?

    我不熟悉这一标准,但我将对此进行研究。

    您还可以将您的设计(PDF 格式的原理图和 Gerber 格式的 PCB 布局)发送给我、以供我查看。

    您似乎是 TI 员工、然后您可以向我发送电子邮件、我们可以讨论您的问题。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我发送您的联系电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我给你发了一封电子邮件。

    谢谢、

    PM