This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:SmartRF Studio -通过 FTDI 的 SPI 接口

Guru**** 2518470 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/875305/cc1101-smartrf-studio---spi-interface-via-ftdi

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: CC2511

您好!

我有一个非常基本的 CC1101模块、它仅通过连接器暴露 SPI 和电源。  我想尝试使用 SmartRF Studio 了解寄存器控制并熟悉此芯片。 但是、我需要获得一些 SPI 接口功能、并想知道是否可以使用 FTDI FT2232或 Aardvark。  

是否有办法让 SmartRF 工具与此类器件连接? 我注意到有一个用于 FTDI 的驱动程序、我认为如果我可以使用 FT_PROG 等工具正确刷写 FTDI 器件、这是可能的。

提前感谢。

圣马力诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为这是可能的、因为 SmartRF Studio 使用 CC2511中包含的它自己的协议作为 TRXEB 上的 USB 控制器。 如果要使用 SmartRF Studio、请使用 TRXEB。