This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:控制接收器灵敏度

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/873168/cc1101-controlling-receiver-sensitivity

器件型号:CC1101

您好!  

控制接收器灵敏度的可能性对于我们的器件的适当运行非常重要。 CC1101具有通过接收器中的可编程衰减实现的此选项。 衰减由寄存器 FIFOTHR.CLOSE_IN_RX 中的值设置、步长为6dB (请参阅随附的表1)。

表1. 接收链衰减
FIFOTHR.CLOSE_IN_RX (1:0) 衰减
0 0dB
1 6dB
10. 12dB
11. 18 dB

在我们的一些产品中,需要将接收器的灵敏度更改为8dB。  遗憾的是、分辨率为6dB 的衰减器无法设置8dB 的值。

 

解调器更改寄存器 MDMCFG2.DEM_DCFILT_OFF 之前、我们尝试通过启用/禁用数字直流阻断滤波器来更改灵敏度。 没有成功、因为我们没有看到灵敏度有任何差异。 我们测试的器件中采用的信号参数:OOK 调制、数据速率8kBaud、接收器通道滤波器带宽406kHz。

 

感谢您在接下来的问题上提供帮助

1.在 OOK 调制情况下,启用/禁用数字直流阻断滤波器是否会影响接收器的灵敏度?

2.还有其他方法可以降低8dB 的灵敏度

 

 

 

谢谢

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、  

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供一些背景信息、说明为何需要降低接收灵敏度以及为何需要8dB?  

    我假设他们已经在  设置方面咨询了 www.ti.com/.../swra215e.pdf。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三、

    请帮助我理解、应用手册是否涵盖/指向可使其降低链路预算或更改接收器灵敏度的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、应用手册适用于优化 OOK 设置、因为我觉得它们不使用默认 OOK 设置。 这: http://www.ti.com/lit/an/swra147b/swra147b.pdf 涵盖了接收中的"关闭"。  

    您能否提供一些背景信息、说明为何需要降低接收灵敏度以及为何需要8dB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户已分享一份私人文档来回答您的问题。 如何与您分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给你发了一封邮件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降低12dB 符合法规要求。

     

    但是、较高的衰减将会缩短安装距离。 因此、我们希望衰减尽可能接近8dB、以便最大限度地延长安装距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个选项是调整 RX BW。 如果 RX BW 增加1.6倍、灵敏度将降低2dB。 与 FIFOTHR.LOCK_IN_RX 设置差6dB +由于 RX BW 而减少2dB 应使链路预算总共减少8dB。