主题中讨论的其他器件: WMBUS、 CC1310
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试 使用 无线 M-Bus 协议软件运行 LAUNCHXL-CC13-90
我已下载 simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38以进行编译
在 CCS 中、我导入了项目"CC13xx_RTOS_Lib_Use"并设置生成配置->设置活动->串行_CC13xx_Collector_T2
使用"Debug"按钮构建并刷写。
尽管存在许多868MHz wmbus 信号、但遗憾的是、UART 控制台(115200kbps)不会报告任何内容。
如何配置 WMBUS CC13xx_RTOS_Lib_Use 工程以使其能够与 LAUNCHXL-CC13-90配合使用?
调试时、该板被识别为 CC1352、这很奇怪。