This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:915MHz (美国市场)的天线匹配?

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: CC110L, CC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/874339/cc110l-antenna-matching-for-915mhz-us-market

器件型号:CC110L
主题中讨论的其他器件: CC1101

团队、

请帮您解决以下4个问题?

1) 1)天线匹配:
您能否确认 CC110L 数据表第81页显示的天线匹配网络(原理图和 RLC 值)对于915MHz 运行是否正确?
我看到 CC110LEM-868-915-RD 上使用的同一网络(不带可选滤波器) 、因此我假设数据表正确。

2) 2)晶体规格:
对于915MHz、您能否确认需要使用27MHz 晶体?

3) 3) CC110L EM PCB 设计:
-868MHz 和915MHz 的 PCB 经验证吗?
-26MHz (868MHz)和27MHz (915MHz)晶振是否都用于验证?
-您是否有修改建议以添加数据表第81页所示的可选滤波器?

4) CC-ANTENNA-DK-RD 天线套件:
CC-ANTENNA-DK-RD 的868/915MHz PCB 天线设计能否 按原样用于915MHz 下的 CC110L?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)

    有关   通用天线匹配、请参阅 www.ti.com/.../swra640c.pdf 中的第5章(天线)。 本参考设计和数据表假设使用的天线与50欧姆匹配。

    绝不应使用数据表中的原理图。 请始终使用参考设计 :http://www.ti.com/tool/CC1101EM868-915_REFDES

    2) 2)是的。 或 26.4513MHz、这会将杂散移出更多的频带、并且通常是更好的解决方案。  

    3) 3)这在 http://www.ti.com/tool/CC1101EM868-915_REFDES 中显示。 天线调谐组件应放置在所示组件之后(无源器件和 PCB 天线之间)

    4) 4)是、天线匹配组件作为1)的一部分提及。 请注意、所需的匹配是接地层的一个函数、这意味着天线应在最终客户产品中匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ter、

    感谢您的回答。
    [引用 user="ter"]

    1) 1)请参阅  http://www.ti.com/lit/an/swra640c/swra640c.pdf 中的第5章(天线) 、了解通用天线匹配。 本参考设计和数据表假设使用的天线与50欧姆匹配。

    绝不应使用数据表中的原理图。 请始终使用参考设计 :http://www.ti.com/tool/CC1101EM868-915_REFDES

    [/报价]

    我假设您是指 CC110LEM-868-915-RD 、因为问题是关于 CC110L。 对吧?
    显然 、CC110LEM-868-915-RD 原理图和 CC110L 数据表第81页显示了一个类似的网络(除了可选滤波器)。

    [引用 user="ter"] 3)天线调优组件应放置在所示组件之后(无源器件和 PCB 天线之间)

    感谢您的澄清。
    CC110LEM-868-915-RD PCB 是否通过了使用27MHz 或26.4513MHz 晶体的915MHz 验证?
    swr082a.zip 上的 BOM 仅列出26MHz 晶体。

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC110L 是 CC1101的一个版本、其中删除了某些功能、但由于射频器件相同、因此可以对两者使用相同的参考设计。  

    由于 CC110x 具有杂散、这是 xtal 频率的函数、因此更改 xtal 频率时唯一要更改的参数是杂散。 因此、将 xtal 更改为您希望在26MHz 和27MHz 之间达到的频率是安全的。