主题中讨论的其他器件: CC1101
团队、
请帮您解决以下4个问题?
1) 1)天线匹配:
您能否确认 CC110L 数据表第81页显示的天线匹配网络(原理图和 RLC 值)对于915MHz 运行是否正确?
我看到 CC110LEM-868-915-RD 上使用的同一网络(不带可选滤波器) 、因此我假设数据表正确。
2) 2)晶体规格:
对于915MHz、您能否确认需要使用27MHz 晶体?
3) 3) CC110L EM PCB 设计:
-868MHz 和915MHz 的 PCB 经验证吗?
-26MHz (868MHz)和27MHz (915MHz)晶振是否都用于验证?
-您是否有修改建议以添加数据表第81页所示的可选滤波器?
4) CC-ANTENNA-DK-RD 天线套件:
CC-ANTENNA-DK-RD 的868/915MHz PCB 天线设计能否 按原样用于915MHz 下的 CC110L?
提前感谢!
A.