This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:RX 滤波器带宽和 IF 频率之间的关系是什么?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/874174/cc1200-what-is-the-relationship-between-rx-filter-bandwidth-and-if-frequency

器件型号:CC1200

您好!

BPF 的带宽是否与 IF 频率相关? 零中频情况如何? 您是否有任何有关可引用的筛选器的文档? 谢谢。

此致、

M.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有一个很好的数字、因此我将尝试用以下几个词来描述它:

    当接收到信号时、它围绕 IF 频率进行混合、这意味着信号中心位于 IF 频率上。 您必须确保该信号不会被 RX BW 滤波器滤除。 在具有高信号带宽(高数据速率)的情况下、必须将 IF 设置为零、以适应 RX BW 内的全信号带宽。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的回答。 您是说该 RX 滤波器是低通滤波器吗?

    对于符号速率为50k、偏差为25kHz 且通道间隔为200kHz 的2GFSK、我们在(IF 频率、RX 滤波器带宽)=(416kHz、333kHz)但失败率为(555kHz、416kHz)的情况下传递相邻信道抑制。 因此、我想知道 RX 滤波器带宽和 IF 频率之间的关系是什么。

    此致、

    M.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先:如果您在第一个帖子中为问题编写背景、我们两个人都可以节省时间。  

    -在给定的数据速率/偏差下:您测得的 RX BW 值的背景是什么?  

    -在这两种情况下,您为 ACP 测量了哪些值?  

    我认为我对滤波器的描述稍微有误。 RX BW 滤波器以 IF 频率为中心、但不应超过0Hz、因为随后将由直流滤波器进行滤波。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的善意回应。 我们在外部实验中进行了测试、我们只知道结果是否通过。

     我想我关心 RX 滤波器带宽与 IF 频率之间的关系是什么、而不是测试。 例如、如果 (如果频率、RX 滤波器带宽)=(555kHz、416kHz)、则 RX 滤波器的通带范围为(555-208) kHz 至(555+208) kHz? 或者如何计算 RX 滤波器的通带?

    对于零 IF 情况、如何决定 RX 滤波器带宽?

    此致、

    M.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您所写的简化内容将为 true:"例如、如果 (IF 频率、RX 滤波器带宽)=(555kHz、416kHz)、则 RX 滤波器的通带范围为(555-208) kHz 至(555+208) kHz?" 实际上、滤波器不是砖墙、也不是完全对称的。  

    如果为零、则带宽将相同、仅为0Hz 左右。 但对于50kbps、使用零 IF 并不是颠倒的。  

    -在给定的数据速率/偏差下:您测得的 RX BW 值的背景是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明白了。 非常感谢你的帮助。

    此致、

    M.L.