This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 好的

Guru**** 2605725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/881413/ok

主题中讨论的其他器件:CC1101ATOLLIC
您好!
我使用 STM32 F446RE und Atollic 作为 IDE,我可以使用 CC1101 433MHz 发送和接收数据,我的处理器的时钟为180MHz。 工作正常。
现在我想为处理器设置更低的时钟频率,例如90MHz,但这不起作用。  
如何解决我的问题?
此致
Samira
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定这与 TI 产品有何关系、因为您的问题与 STM32有关?