This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:4-GFSK 特性大事表

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/872947/cc1312r-4-gfsk-feature-timeline

器件型号:CC1312R

您好!

我在16个月前在论坛上看到过一篇文章、您在其中提到了您在哪里开发一个补丁来向 CC1312R 中添加对4-GFSK 的支持(数据表中指出它已经具有这一功能)。

由于此功能是我购买此电路板的唯一原因、我能否获得有关此补丁何时向公众发布的时间表?

谢谢、

摩根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尝试为此设置一个时间线。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎有一些内部版本可用。 您需要与当地的 FAE /销售人员联系、以获取内部版本。

    这仍在我们的列表中。 但我们有一些积压工作。 因此、正式发布可能需要更多时间。 目前还没有具体日期。

    谢谢、

    PM