This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:参考设计文件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/874266/cc1310-reference-design-file

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1190

您好!

   您是否可以向我们发送 适用于 Allegro 16.6的 LaunchPad_CC1310_CC1190_1_3_0设计文件(可供下载的设计文件为17.2)。 这将非常有帮助、

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我在此设计中使用了17.2、因此我没有16.6格式的文件、看起来我无法保存降级版本的.brd 文件。