This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:需要接收器 dBm 数

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/873625/launchxl-cc1350-need-receiver-dbm-numbers

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

大家好、有没有人对接收器的信号检测灵敏度(dBm RSSI)进行过任何测试、CC1350的接收器在低于1GHz 载波频率及其库存 LNA 的情况下检测数据包(用于 FSK 或 PSK 调制)的最小 dBm 级别是多少?

谢谢、

额定值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    灵敏度数字可在 CC1350数据表的第5.6节及以后的部分找到。