This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:CC1352R Launchpad 和传感器标签

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/876945/ccs-launchxl-cc1352r1-cc1352r-launchpad-and-sensor-tag

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:CC1352RLPSTK-CC1352R射频范围估算器

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是一名正在运行 DMM (低于1GHz 和 BLE)的传感器标签和 Launchpad CC1352R 的工作人员、在随附的 PPT 文件中针对这个项目(TI 的示例项目)进行了设置、包括硬件和软件。

下面我有两个问题。

-似乎我通过低于1GHz (UART COM 端口)获取数据、但我无法通过 BLE (移动状态机应用)获取数据、在 Starter 应用中、它需要 DMM 15.4传感器 RD 上的代码、我应该在那里放置哪种代码?

-为了从 Starter 应用程序中获取数据、导入项目的软件缺少什么?

Mikee2e.ti.com/.../DMM-simple-link.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加信息、

    电路原理图由翻转电容器修改、以使用所附的外部天线(Launchpad 电路板中用于此演示的天线与 LPSTK-CC1352R 传感器标签相同)。   

    读取范围约为60米、这是我们可以在 expecte2e.ti.com/.../Modify-LAUNCHPAD-CC1352R.pptx?上进行的正常操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我会指派某人来帮助您。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您在共享的文件中编写的所有说明对我来说似乎是正确的。 我唯一不确定的一点是、您的系统中只有集电极、没有传感器...

    关于 BLE 数据、我不确定您的请求是否清楚。 您是否意味着应用程序发送的 BLE 数据未到达器件? 您是否通过查阅 UART 日志来验证了这一点? 还是仅通过查看 LED 来实现?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cl é ment、

    谢谢、

    Q1)有两个传感器“DMM_154sensor_remote_display_app”和“DMM_154sensor_remote_display_oad_app”文件夹,我应该将哪一个导入项目?

    Q2)我的理解是、通过在 DMM 中运行、传感器数据可以监控低于1GHz (通过收集器)和 BLE 器件(移动应用)、 现在、我只能通过 COM 端口监视低于1GHz、但无法通过 BLE 监视传感器数据(您提到、由于我的项目中没有传感器、因此不确定)。

    Q3)是否有任何读取范围建议? 我在本实验中获得了大约60米的电表(通过低于1GHz)?

    Mikee2e.ti.com/.../DMM-sensor.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    Q1)选择项目 DMM_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app 该怎么办

    Q2)我让您再运行几个测试:)此外,我不确定您是否使用了正确的移动应用程序(在屏幕截图中,我识别了传感器标签专用的应用程序,而不是 LPSTK 专用的应用程序)

    Q3)您是否看过 TI 提供的射频范围估算器工具? 您可以 从此处下载。 

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    -实际上,我关注 YouTube https://www.youtube.com/watch?v=sTMSes-i90s 上的视频 

    连接:采用 LPSTK-CC1352R 的远距离、多频带传感器网络、I 使用相同的硬件启动板(收集器)和 LPSTK (传感器)。  

    -我似乎从 LPSTK (作为传感器)获得了传感器数据、这些数据通过 Launch Pad (作为收集器)发送到 COM 端口、但我的问题是、我能否使用手机中的 TI 入门应用程序通过 BLE 获取传感器数据?  

    谢谢、e2e.ti.com/.../TI-simple-link.pptx

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否验证了传感器和收集器是否使用兼容的无线电配置(频率、PHY)进行通信?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴看到您解决了您的问题!

    您能否分享有关您找到的解决方案的一些详细信息? IT 帮助其他人:)

    谢谢、此致、