This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:误码率与 SNR 间的关系

Guru**** 2563300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/873351/cc1312r-bit-error-rate-vs-snr

器件型号:CC1312R

您好!

我的客户询问 CC1312/1310的 BER 与 SNR 曲线。
客户想要的是下图所示的产品。



这是否在某个地方可用?
如果没有、您能告诉我如何自行测量?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以根据计算 BER、请参阅 https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_error_rate

    我们不将其作为 SNR 的函数。 但它们可以根据 BER/ PER 与输入信号强度与数据包长度生成相似的曲线。 在相同的输入电平下、Ber/PER 作为数据包长度的函数增加。  

    您是否确切知道他们将使用它的目的是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速回复。

    客户只想了解 CC1312/10功能。
    因此、参数不需要是 BER 与 SNR。

    下面的数据也是可以的。
    - BER (PER)与 EB/N0间的关系
    - BER (PER)与 RSSI 间的关系

    您是否有 CC1312/10的此类数据?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有这样的曲线。  

    数据表中给出的灵敏度限值设置为1% BER。 如果输入信号增加2dB、PER 将为0、这意味着它们可以使用数据表中的灵敏度数字来很好地指示芯片的射频性能。