This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:适用于中国的 CC1312

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/872508/cc1312r-cc1312-for-china

器件型号:CC1312R

您好!

在中国、似乎有几个不同的频带可用于短程设备。 最常见的是433MHz 频带和779MHz 至787MHz 频带(如果我正在正确读取标准)。 我们已经为美国和欧盟提供了基于 CC1312的设计、我们现在希望能够适应中国市场。 主页上的器     件说明指出"灵活的低于1GHz 无线电、支持满足工业需求的行业标准频段(315MHz、433MHz、868MHz、900MHz 等)"、但在数据表中、我没有看到较低频段的参考。

Q1)我们是否可以在中国市场使用 CC1312r?

问题2)如果是、您是否对中国的要求进行了任何测试?

Q3)在这种情况下、您建议中国使用哪种频段?

此致

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A1)是的、CC1312R 可用于中国(779至787MHz)。 但是、特定物理层参数的无线电设置尚未完全最终确定。

    A2)是的

    A3)频率取决于您对产品的分类方式。 中国监管部门将短程设备分为14类。 您的应用是什么?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    很棒的消息! 我们的产品包含一个网关、用于从传感器收集数据并配置这些传感器。 传感器是温度传感器、红外检测器等 住宅、商业和光工业类的静态监控传感器。 低数据速率/不频繁通信是用例、目前我们使用的是30kbps 数据速率。  

    我们更愿意避免433MHz 频带、因为重新设计将非常大(尤其是对于天线)。 868MHz 频带如果我们也可以用于中国、那将是极好的(我看到它被列为民用无线电控制设备下的可用频带、尽管我们必须将功率恢复到7dBm。 因此、该频段或779MHz 至787MHz 频段都在我们的愿望列表中。  

    您是否有任何基于此的输入? 主要目标当然是低风险、因此如果我们必须达到433MHz、那么这就是我们要做的事情。

    BR
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    根据文档:共和国 ITU-R SM.2153-7

    中国 SRD 的规定和技术参数要求。

    民用无线电控制设备:

    • 工作频段(MHz):314至316、430至432、433至434.79
    • 辐射功率限制:10mW (e.r.p.)
    • 最大占用带宽:400kHz
    • 工作频段(MHz):779至787辐射功率限制:10mW (e.r.p.)

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    是的、这也是我的理解!  

    那么、要最终确定这一点、您能否确认 CC1312r 实际上支持779至787MHz 的工作频率? 是否有任何参考设计可在这些频率下运行?

    BR
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对我先前职位的修正。

    CC1312R 可支持779至787 MHz 的工作频率。  但是、特定物理层参数的无线电设置尚未完全最终确定。

    请发送一个关于您的应用和此频段的预期音量的 PM。

    此致、

      Richard