您好!
在中国、似乎有几个不同的频带可用于短程设备。 最常见的是433MHz 频带和779MHz 至787MHz 频带(如果我正在正确读取标准)。 我们已经为美国和欧盟提供了基于 CC1312的设计、我们现在希望能够适应中国市场。 主页上的器 件说明指出"灵活的低于1GHz 无线电、支持满足工业需求的行业标准频段(315MHz、433MHz、868MHz、900MHz 等)"、但在数据表中、我没有看到较低频段的参考。
Q1)我们是否可以在中国市场使用 CC1312r?
问题2)如果是、您是否对中国的要求进行了任何测试?
Q3)在这种情况下、您建议中国使用哪种频段?
此致
Peter