This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:用于测量频率合成器锁定新频率所需时间的专有射频示例代码

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/878700/cc1312r-proprietary-rf-sample-code-for-measuring-the-time-taken-by-frequency-synthesizer-to-lock-at-a-new-frequency

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1101

我们正在将项目从 CC1101 + MCU 迁移到 CC1312、我们需要复制一个函数来测量频率合成器锁定通道所需的时间。 是否有 提供的软件示例显示 了如何使用 专有射频驱动器来实现此目的? 如果不能、可以提供伪代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在引脚上输出监控 CPE_GPO2:

    该信号在合成器校准开始时变为高电平、在校准完成后变为低电平。 但是、我注意到、即使校准后同步没有锁定、它也会被取消置位。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这一非常有用的功能。 是否有一种纯 S/W 方法来实现相同的测量? 当然、我们可以从外部将引脚路由回计时器捕获或 SCE 信号、但如果内部提供此计时信息、那将会非常好。 我们不介意轮询某个状态。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我认为内部不提供此功能。 我能问为什么要测量这个时间吗?

    使用射频驱动器和电源管理器时、您将始终确保在计划对讲机进入 RX 或 TX 等模式之前、对讲机被唤醒的时间足够早、以便执行设置命令和 CMD_FS。

    BR

    Siri