This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:RBIAS 电阻,最佳值。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/871536/cc1101-rbias-resistor-optimum-value

器件型号:CC1101

尊敬的论坛成员:

 为 RBIAS 电阻器选择最佳值的过程是什么? 无论频率和电源电压如何、它是否始终设置为56K?  

提前感谢!

此致、

Faizal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器应始终为56k、且容差应在参考设计中使用。