This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350-4:2.5GHz 蓝牙天线尺寸?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC-ANTENNA-DK2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/877104/launchxl-cc1350-4-2-5ghz-bluetooth-antenna-size

器件型号:LAUNCHXL-CC1350-4
主题中讨论的其他器件: CC-ANTENNA-DK2

您好!

我使用 LAUNCHXL-CC1350-4参考设计制作自己的电路板。 我的电路板尺寸不足以使用参考板中使用的2.5GHz 蓝牙天线。

因此、我必须使用一个小的。 我打算使用传感器标签参考中使用的蓝牙天线。 如果我只更换天线并将另一个部件保留在原来的状态、会有什么问题吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 http://www.ti.com/lit/an/swra496a/swra496a.pdf 中使用电路板#11。 如应用手册中所述、天线的匹配取决于接地层尺寸和物理环境、因此在投入生产之前、您应该检查自己产品中的匹配情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    但我的问题是、我的设计必须使用 PCB 天线、但 LAUNCHXL-CC1350-4中使用的2.5GHz 天线 太大了。 因此、我必须使用较小的2.5GHz PCB 天线、例如用于传感器标签参考的2.5GHz 天线。 如果我使用该天线、有什么问题吗? 我必须如何处理天线电路部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望2.4GHz 天线小于建议的天线、则需要研究芯片天线。 天线尺寸与应使用的频率有关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用传感器标签板中使用的两个天线、因为它的尺寸适合我的板。 但我的问题是我不知道当我使用它时会发生什么情况? 如果我使用它、有什么变化? 如何改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已要求设计天线的工程师进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 CC-Antenna-DK2中的2号天线用于紧凑型2.4GHz 天线。

    此致、

      Richard